This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:具有比邮箱更多消息的 CAN TX

Guru**** 2925310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1419747/tms570ls3137-can-tx-with-more-message-than-mailbox

器件型号:TMS570LS3137

工具与软件:

您好!

我正在尝试发送具有固定周期时间(10ms 和100ms)的~80 CAN 消息。

我想知道你们是否有关于如何动态更新每个邮箱的 ID 以减少抖动的提示?

谢谢

Florent