This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:在定制硬件中设置 MAC

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1419798/msp432e401y-set-the-mac-in-custom-harddware

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

尊敬的 TI:  

我正在 不使用 MAC 的定制硬件中运行示例项目:Ethernet-based_io_control_MSP_EXP432E401Y_nortos_ccs。  

由于未配置 MAC (请检查附加的图像)、代码卡住。 如何配置 ui32User0和 ui32User1寄存器?

非常感谢。 此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您可以使用 Uniflash 对 MAC 地址进行编程。