This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263P:ADC DON##39;在 SysConfig 中配置 PMIC 的情况下运行

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD263P, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1410638/tmdscncd263p-adcs-don-t-work-without-pmic-configured-in-sysconfig

器件型号:TMDSCNCD263P
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

这对其他工程师来说是"迎头赶上"、而不是对解决方案的吸引力。

我们用于 TMDSCNCD263P 的定制软件是使用 SysConfig 从零开始配置的、目前只有我们需要的外设。 但我们花了相当多的时间尝试了解为什么我们软件中的 ADC 结果始终为零、而 TI ADC 示例在同一硬件上仍然可以使用。

答案是因为 PMIC 为 ADC 基准 VCC_1V8_LDO4供电、并且默认情况下 PMIC 没有打开 LDO4。 我们的疏忽是、我们的定制软件(尚未)包含您在示例 TI 项目中找到的 PMIC 的 SysConfig 配置。

在我们的国防领域、controlCARD 手册:

-在"2.11.13 ADC 和 DAC"一节中没有提到 PMIC。

-错误地声称使用了参考 IC (REF3318AIDBZT)。  TMDSCNCD263P 上没有此类 IC。

- ADC Example README.html 没有提到 ADC 参考是 PMIC。

 

因此、修复方法是在 SysConfig 中配置 PMIC (推测启用 LDO4)或为 HSEC 连接器的引脚45提供3V3。

对于 TI、请根据以下内容改进手册:

另一件事。 尽管存在 DNI 注释、但仍会填充以下电阻:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kier、

    感谢您提供这些详细信息-我知道我们还没有在这里回复、请放心、您的反馈没有被忽视。 明确了解对用户指南进行改进的必要性、我们将在下一版用户指南中考虑进行这些改进。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kier:

    感谢您分享 EVM 文档所需的改进。 这些缺失的详细信息已被发现、并将包含在用户指南的后续修订版中。

    此致、

    Brennan