This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:为该 MCU 寻找器件编程工具、如 TI Uniflash

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1418481/tms570ls3137-looking-for-a-device-programming-tool-for-this-mcu-like-the-ti-uniflash

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

你好!

我正在寻找一种 MCU 器件编程工具、如 Uniflash 实用程序、但该工具显然不支持我的 MCU TMS570。

是否有任何建议将 IAR EWARM 编译并链接的二进制代码通过 JLINK Plus 或 I-jet 器件(JTAG 端口)传输到 TI  MCU TMS570?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    user1949254 说:
    但这个问题显然不支持我的 MCU TMS570。

    你确定吗? 当我使用 UniFlash GUI 时、此器件会出现在列表中:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、你是对的。 尽管 UniFlash 工具说明中未提及 TMS570LS 系列的 MCU、但它对其提供支持。  

    谢谢、此致、