This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:恰好在 HibernateRTCMSet 执行时

Guru**** 2503465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1419305/tm4c123gh6pm-when-exactly-hibernatertctrimset-executes

器件型号:TM4C123GH6PM

工具与软件:

您好!

休眠微调会每60秒应用一次、但具体在何时执行? 它是否在每分钟开始时根据 RTC 的开始执行?

此致、

C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CAN、

     我认为数据表在图7-5和7.-6中进行了很好的说明。 在图7-5中、 与理想的32.768kHz 相比、时钟源要快3亚秒。 修整值会强制亚秒计数器在秒计数器递增之前对额外的周期进行计数。 仅每64秒应用一次修整、而不是每秒或每60个周期应用一次修整。  

    7.3.5.3 RTC 修整
    通过使用、可以调整 RTC 计数速率来补偿时钟源的不准确
    预分频器修正寄存器 HIBRTCT。 该寄存器的标称值为0x7FFF、用于
    再过一秒 触发一次 在 RTC 计数器模式中、当 HIBRTCC 寄存器中的[5:0]位置
    将0x00更改为0x01、对输入时钟进行分频。