This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3107:BSL 和主系统通信

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1419396/mspm0g3107-bsl-and-main-system-communication

器件型号:MSPM0G3107

工具与软件:

嗨、团队:

我想问一下、引脚是否可以在 BSL 和主系统通信中一起使用。

如果使用 UART 进行 BSL 通信、是否会将该 UART 专用于 BSL、是否需要留出单独的线路来与主系统进行通信?

或者是否可以仅在使用 BSL 时才将其用于 BSL 通信、而在其他时间(组合使用)与系统进行通信?

具体而言、UART1_TX/RX [引脚10、14]或 UART2_TX/RX [引脚19、20]。

谢谢!

Kenley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    仅当使用 BSL 时、才可以将其用于 BSL 通信、而在其他时间(组合使用)与系统进行通信。  

    您可以将 BSL 视为另一个应用代码。 MCU 一次只能运行一个应用程序代码。 因此、 在不同的应用代码上使用相同的引脚无关紧要。

    此致、

    Cash Hao