This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1106:由 SYSOSC 输出1MHz 时的电流消耗是多少?

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1411865/mspm0g1106-what-is-the-current-consumption-when-1mhz-is-output-by-sysosc

器件型号:MSPM0G1106
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2110

工具与软件:

大家好!

我们的客户考虑使用 SYSOSC 以±1.2%的精度在1 MHz 生成主时钟。
我们想知道本例中实际测得的电流消耗和精度。
在~模式下、我的目标值是200 μ A 250µA。
音量非常高、1250K、因此我们需要您的帮助。
以下是条件。

・VDD = 3.3V
・SYSOSC→MCLK (4MHz→1MHz)
・精度在±1.2范围内
・温度:25°C (室温)
μ・不使用所有外设。
・RUN 模式
启用・FCL

~在这些条件下难以获得200 μ V 250µA、我们还在考虑针对低于3.3V 的技术规格(例如2.0V)。
请告知我们可能的电压值。

此致、

Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito:

    我在您提到的条件下测试了电流消耗:

    • MCLK=SYSOSC (4MHz)/4 = 1MHz
    • VDD = 3.3V
    • ECL 被启用
    • 活动模式、运行" while (1){}"

    电流约为440uA (通过 Engergy Trace 测量):

    当我将电源电压降低至2V 时、电流不会下降太多(由电压/电阻器测量)。

    ~很难满足客户对"200 μ A 250uA"有功电流的要求。

    以下是一些其他建议:

    ~、客户运行其系统时是否可接受400 μ A 450uA 电流?

    2.您可以 建议客户在没有任务运行时使用我们的低功耗模式、这样在禁用 CPU 和 CLK 运行时可能会产生 uA 级电流消耗。 它可能导致平均电流消耗低于200uA。 请与客户确认此建议。

    3.顺便说一下、MSP430在运行模式下具有出色的低功耗性能。 MSP430也是客户要求的一个不错的选择。

    此致、

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pengfei:

    感谢您的答复。

    在相同的条件下、如果在 MSP430FR2110上进行测试、电流将是多少。

    此致、

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito:

    1MHz 处于活动模式下的 MSP430FR2110的电流可参阅其数据表:

    当程序从 RAM 运行或 缓存命中率足够高(可能高于75%)时、我认为200-250uA 的要求可以满足。  

    顺便说一下、客户的应用是什么? MCU 是否会始终在工作模式下工作? 我仍然认为可以考虑使用 MSPM0的低功耗模式来获得较低平均功耗、以满足这一要求。  

    此致、

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pengfei:

    感谢您的答复。

    我不能为客户的应用程序说话、但需要始终保持活动状态、
    我将请他们考虑睡眠模式是否可用。 我会在更新信息后给您回复。

    此致、

    Ito