This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:使用西边构建64KB RAM

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1417177/lp-em-cc2340r5-build-using-west-for-64kb-ram

器件型号:LP-EM-CC2340R5
主题中讨论的其他器件:CC2340R5

工具与软件:

用于编译示例项目的西部命令适用于 CC2340R52 (36KB RAM)、但我们想要使用 CC2340R53 (64KB RAM)。

使用的项目为 peripheral_hr

我们按照以下链接 https://github.com/TexasInstruments/simplelink-zephyr 和 https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/getting_started/index.html 中的说明进行了操作

我已经尝试更改文件 LP_em_cc2340r5.yaml、以增加 RAM 大小、但没有任何效果。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luca、  

    我会四处查看以这种方式更改文件是否存在问题!

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luca、

    由于该 Zephyr 项目是最新版本、因此该软件专为 CC2340R52器件而设计。您可以注意到、如果更新到 CC2340R53器件、就会出现问题、因此我已经将此情况转发给团队。 目前、Zephyr 工程将支持 CC2340R52、稍后将支持 CC2340R53器件。   

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

    您知道53版 Zephyr SDK 何时推出了吗?  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luca、

    我会询问我的内部团队、看看何时有可用的示例!

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luca、

    请通过电子邮件(而不是此论坛)与我们联系、以获取有关该计划的更多信息。  

    谢谢!
    Alex F