This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:具有 FEE 库的 TMS570LS3137 EEPROM

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1409569/tms570ls1224-tms570ls3137-eeprom-with-fee-lib

器件型号:TMS570LS1224

工具与软件:

您好!

关于费用虚拟部门和块大小分配,我想问有关这两点的潜在建议:  

1)使用64KB EEPROM (4 x 16KB 闪存扇区)时、您有没有关于使用的建议:  

选项1:4x16 KB 虚拟扇区

选项2:2x32KB (每个虚拟扇区具有2x16KB 闪存)、

当然、如果要保存在虚拟扇区中的块不超过16KB。

在卤素配置中、建议创建由2个闪存扇区组成的虚拟扇区、但前提是 数据块的 大小不适合1个最小大小的虚拟扇区(此处为16KB)。

2)关于数据块大小、我个人认为将其包含在最小大小(8字节数据)中是有利的、如果要保存的数据是"软件的变量或参数"

-因为写入和读取它们的收费机制允许我们识别它们(块编号,很容易找到)

-如果只在一个更大的块中更改了几个数据,则无需对 EEPROM 进行写入/擦除操作

-虚拟扇区完全变慢,所以虚拟扇区变化

-应用程序中的解码工作更少,缓冲区大小消耗更少( RAM 成本)

"我怎么在这里?"  对于虚拟扇区中的块大小选择、您有建议的几点吗?

谢谢!

此致、

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    Unknown 说:
    1)使用64KB EEPROM (4 x 16 KB 闪存扇区)时、您有没有使用以下方法的建议: 

    我建议您仅使用2个虚拟部门、因为在我们最近的品酒会上、我们发现使用4个虚拟部门时存在收费驱动程序问题。 请参阅以下主题、了解有关此问题的更多详细信息:

    (+) TMS570LS1224:FEE 特定问题-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    在第一次迭代时、费用是使用全部四个虚拟扇区、但从第二次迭代开始、费用只是使用两个虚拟扇区。 此问题尚未纠正收费驱动程序中的问题、因此请仅使用两个虚拟扇区。

    Unknown 说:
    但我在这里回答正确吗?  对于虚拟扇区中的块大小选择、您有建议的几点吗?

    您是正确的、最好将数据块大小保持为8的倍数。

    FEE 用户指南也建议相同。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关费用和数据块的大小的额外问题,我尝试配置数据块4字节与卤素(没有限制由它提供):  

    我正确地写和读块以及 :

    -->块大小 (标头24字节+数据4字节): 28字节/块数据仅: 4字节

    所以即使是在手册中写入的最小值是64位(8字节)、我们也可以设置32位(4字节) 的块吗?

    这将有助于我的发展。

    谢谢!

    此致、

    Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    对延迟响应深表歉意。 我被其他问题所困扰。

    今天、我有机会测试此条件。

    如果您使用的是4个字节、该函数不会显示任何错误;但在后台、即使您将块大小配置为4个字节、它也会分配8个字节。

    例如、请参阅以下两种配置的测试:

    在这些品尝活动中、我配置了两块大小相同的块

    1.4字节配置:

    2. 8字节配置:

    您可以在两个 配置中看到、块2数据从同一地址开始。 您也可以在块-1 4字节数据后看到0xFFFFFFFF。 这意味着在后台为块分配了8字节的最小大小。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagadish、

    感谢您的反馈,所以它确实是可能的,但代价 EPOM 字节丢失,所以节省的能力较小。

    谢谢!

    此致、

    Marc