This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:G3507 OOBE 连接

Guru**** 2614785 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1418667/mspm0g3507-g3507-oobe-connection

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

launchpad 连接到 PC。

但当我运行 G3507_OOBE 时、它将显示为

因此 我无法从 OOBE 运行演示。  

我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Junjia、

    1)。 请检查 XDS110器件和 MCU 电路板器件之间的硬件连接;

    2)。 请尝试断开连接并重新连接;

    3)。 请尝试使用 CCS 进行仿真。

    此致、

    Janz Bai