This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:TMS570LS3137

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1418088/tms570ls3137-tms570ls3137

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具与软件:

大家好、早上好、

    我正在工作内部 ADC。 我需要知道 ADEVT 和普通 GPIO 触发之间有什么区别。  

如果没有区别、则如何通过从外部触发整个64字缓冲区来填充整个缓冲区。

谢谢!

suguresh M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suguresh:

    [quote userid="476668" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1418088/tms570ls3137-tms570ls3137我正在使用内部 adc. 我需要知道 ADEVT 和普通 GPIO 触发之间有什么区别。  [报价]

    您可以在外部使用 GPIO 或 ADEVT 触发。

    例如、如果您要使用 GPIO 触发 ADC、请按如下方式配置:

    有关更多详细信息、请参阅 HALCoGen ADC 示例:

    请将此作为参考并尝试自行实现代码。  

    如果您无法实现自己的代码、那么请给我一些时间为您创建一个示例、因为我也受困于其他问题。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试并以各种方法实现均意味着硬件和软件触发、当我将 ADEVT PIN 作为触发源时、它会在一次触发时更新1个样本。 是否可以在1触发64个字中像 GPIO 示例一样进行更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Jagadeesh 谢谢你,我做了一些微小的改变,它起作用了。 如果我向 所有组配置 ADC1 ch0、我还需要一个场景、硬件触发时会发生什么情况。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suguresh:

    我做了一些微小的更改、它很有效。

    很高兴听到这个消息!

    如果我向 所有组配置 ADC1 ch0、我还需要一种情形、硬件触发将会发生什么情况。   [报价]

    您可以在多个组中选择单个通道、它只会增加相应数据的样本。

    有关更多详细信息、请参阅下面突出显示的段落:

    并且如果你为上面段落中提到的所有组提供同样的触发、那么事件组具有最高优先级、所以相应通道首先被转换为事件组、然后、组1所选通道将被转换、然后组2。 如果您在多个组中选择同一通道、那么它将在多个组中被转换并增加样本。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。