This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:新电路板设计出现 XDS110连接错误

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294KCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1418021/tm4c1294kcpdt-xds110-connection-error-with-new-board-design

器件型号:TM4C1294KCPDT

工具与软件:

我们将带来一个新的电路板、并且无法连接调试探针。 在 CCS 中、我们会显示一个包含以下文本的错误对话框:

连接到目标时出错:
(错误-2062 @ 0x0)
无法停止设备。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、并/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。
(仿真包9.6.0.0.00172)

在尝试"Run | Load"选项或"Run | Debug"选项时。 将相同的工程和调试探针与我们使用相同处理器的某个旧设计配合使用时效果良好、因此我们很满意、调试探针和配置是否正确。

  • 我们已检查处理器时钟是否正确-清除处理器时钟引脚上的25 MHz 信号。
  • 我们已对连接到处理器的四个 JTAG 进行连续性和简短检查、检查结果是否正确。
  • 3V3电源正确、处理器正在正确生成其1v2电源轨。
  • ! RST 引脚被拉高。
  • "验证..." 工程 Properties 对话框的 CCS General 选项卡中的选项会成功运行到完成。

我们还需要检查什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您是否将 RBIAS 引脚通过4.7k Ω 电阻器(如果您不使用以太网)或4.87k Ω 电阻器(如果您使用以太网)连接到 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以太网引脚未连接、RBias 引脚(引脚59)上未连接任何引脚。 文档(Tiva TM4C1294KCPDT 微控制器数据表、DS-TM4C1294KCPDT-15863.2743版权Copyright2007-2014、SPMS399C)建议这是正确的。

    表26-7的注 A 中有一个有点令人困惑的句子、其中说:

    未连接 RBIAS 时、不应启用内部以太网 PHY。 ROM 引导加载程序将启用
    如果闪存中没有代码并且 OSC0/1引脚连接了一个24-25MHz 晶振、那么内部以太网 PHY。

    令人困惑的是、因为 ROM 引导加载程序似乎不使用以太网作为选项、这种可能性意味着 RBias 应始终保持连接、即使文档中的其他几个条目建议如果未使用以太网、应断开引脚连接。

    我在文档中没有看到任何提及用于 RBias 的4.7K (相对于4.87k)电阻器。

    您能否详细说明一下、如果未使用以太网、为什么连接 RBias 很重要、以及为何应使用4.7K 来代替4.87k?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

     问题出在勘误表上。 请参阅以下内容。 如果 RBIAS 未通过4.7K 电阻接地、则 JTAG 可能无法工作。 尝试添加它、然后告诉我它是否解决了问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Charles。 我很确定这是问题所在。 我即将要将一个电阻器添加到引脚59上、但我需要首先均衡咖啡因水平。 :-)

    我希望我能很快回来、并将此标记为已解决。

    谢谢、
    Peter