工具与软件:
尊敬的团队:
我刚发现 RTI 计时器在使用调试 UART 时出现奇怪的行为、
计时器中断配置为1us、如果 未使用 UART 调试日志、它将正常工作。
但是、只要 UART 调试日志 在无限循环中开启、计时器中断就不会在某些时间发生、在某些时间它将达到1ms、5ms 或小于1ms (意味着计时器不是幕布)
请让我知道为什么会有这样的行为


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的团队:
我刚发现 RTI 计时器在使用调试 UART 时出现奇怪的行为、
计时器中断配置为1us、如果 未使用 UART 调试日志、它将正常工作。
但是、只要 UART 调试日志 在无限循环中开启、计时器中断就不会在某些时间发生、在某些时间它将达到1ms、5ms 或小于1ms (意味着计时器不是幕布)
请让我知道为什么会有这样的行为


您好!
那么、我与我们的一些软件专家讨论过这个问题。 声明指出您不应在基准测试或生产代码中使用调试日志。 DebugP_LOG API 使用一部分 CPU 周期、这将破坏时间分析。
事实上、根据 API 指南、DebugP_LOG 不应在 ISR 上下文中调用。 
请改用以下步骤:
1.递增变量而不是通过控制台打印日志
2.设置变量递增的断点
3.使用基准测试工具/CCS 性能分析来获得2个断点暂停之间的时钟周期差值
谢谢!
Susan Moore