This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:AM2634 ADC 驱动器时序

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2634-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1411317/am2634-q1-am2634-adc-driver-timing

器件型号:AM2634-Q1

工具与软件:

您好!

我们有关于 AM2634-Q1上的 ADC MCAL 驱动程序使用情况的查询。

我知道 TI 为我们目前正在使用的 AM2634-Q1微控制器提供了 ASIL-D 就绪 MCAL。

我们在 CDD 中实施了电机控制软件组件、这些组件需要以几百纳秒的快速速率进行 ADC 采样。  

我们观察到 MCAL ADC 驱动程序 API 不够快、无法满足这些时序要求。  

因此我们最终 绕过 ADC 驱动程序 API 直接访问了这些寄存器。 我们认为、当我们这样做时、可能会对 s/w 组件的 ASIL-D 做出妥协。

问题是、

我们是否有 TI 针对 MCAL ADC 驱动程序预期使用的时序指南、以便我们仍能满足 ASIL-D 要求并实现高时序性能?

此致

Sunil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil:

    您能探索 ADC DMA 功能以提高 Mcal ADC 驱动器的性能吗?

    谢谢!
    Gunjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gunjan、您好。

    为了快速检查这一点、我们是否有使用 ADC DMA 的 testapp 或示例代码?

    此致

    Sunil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil:

    您可以在 EB tresos 中找到并启用"AdcDMAEnable"、并在 Mcal 提供的默认示例中使用生成的配置。

    谢谢!
    Gunjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Gunjan