This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:GPIO VOL V-I 曲线

Guru**** 2602105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1417981/tm4c1294ncpdt-gpio-vol-v-i-curves

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具与软件:

该数据表尽量提供 VOL 和 IOL 信息。 我想在快速 GPIO 焊盘模式下获得 GPIO 输出的 V-I 曲线、以便查看电路在1mA 电流附近灌入的 VOL 最大值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

     抱歉、数据表中未提供 V-I 曲线、因为我认为这将取决于连接到引脚的负载。 我们仅指定最大 Vol、即0.4V。  TM4C129上的大多数 GPIO 引脚都能够灌入12mA。 对于灌入1mA 电流、我预计 VoL 远小于0.4V。 我预计约为0.4/12或小于0.03V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SPICE 或 IBIS 模型是否会提供进一步支持? 我同意、输出应该是线性的、以便0V @ 0A ...我希望找到更多的东西来支持最坏情况的电路分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

     您可以在 https://www.ti.com/lit/zip/spmm829上找到 IBIS 模型