This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:AM263PX

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1416906/am263p4-am263px

器件型号:AM263P4

工具与软件:

安装时遇到问题。 请参阅随附的图。 当我安装 CCS 版本12.6.0.00008和 SDK MCU_PLUS_sdk_am263x_10_00_00_35 (适用于 Windows)时、我遇到了云代理问题。

网络运行良好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    我对您遇到的问题深表歉意。 您是否能够在云代理中启用日志记录、以帮助确定问题可能是什么?  

    您需要使用窗口资源管理器并导航至 "CCSInstallDir\ccs\ccs_base\cloudagent\ticloudagent.bat"、在文本编辑器中将其打开并取消注释第4行和第5行。 请仔细检查您的系统中是否存在路径(如果不存在、您可以创建路径、或者调整日志文件创建路径)。 然后、请启动 CCS 并重现问题。 应该会创建一个名为"my_ticld.log"的新文件。 请发送此文件。  

    谢谢!
    Martin