This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:存储器配置

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1418038/am2434-memory-config

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

1:您好,我想咨询一个问题。 我的项目非常大、但芯片的内存还不够。 如何分配存储器空间? 最大内存量是多少? 请看一下 SysConfig 中的存储器分配。
2:我的芯片是 AM2434ALV 如果使用 DDR4芯片、如何在 DDR4存储器中运行代码?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenjun:

    感谢您访问德州仪器(TI) E2E 支持论坛。

    您是否已在存储器配置工具中添加了 DDR 存储器区域?

    您为 DDR 配置的尺寸是多少?

    您需要配置多少大小? 您能否共享 example.syscfg 文件?

    此致、

    Tushar