This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:SysTick 中断优先级

Guru**** 2535490 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1417504/mspm0g3507-systick-interrupt-priority

器件型号:MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

尊敬的:

什么是 SysTick 默认的中断优先级?

如何更改 SysTick 的中断优先级?

此致、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、您好!

    您可以在 SDK 中打开一个示例代码并打开 SysConfig。 您可以找到 SysTick 模块并找到 SysTick 中断的设置。 可以在 SysConfig 中设置中断优先级。  

    关于 SysTick 和中断优先级的详细信息、您可以参考 TRM 中的"设置中断优先级"一章和"3.4.2系统时钟计时器(SysTick)"一章。  

    可从 TI.com 下载 TRM。

    MSPM0 G 系列80MHz 微控制器技术参考手册(修订版 A)(TI.com)

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、您好!

    不用客气

    此致、

    Janz Bai