This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:PA18问题处理

Guru**** 2843460 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1417882/mspm0l1306-pa18-problem-handling

器件型号:MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

在 MSPM0L1306的设计中、PA18引脚会被上拉或保持悬空。 对于如何配置该引脚、没有提供具体的建议。

这个脚垫似乎会影响芯片的上电启动。 我不知道该怎么处理。 请提供明确的解释。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tonyx:

    在 MSPM0L1306上、PA18是 BSL (引导加载程序)引脚、默认情况下启用、当 PA18在 POR 或复位期间保持低电平时调用。  因此、为了防止器件进入 BSL 模式、请使用连接至 VDD 的电阻器将 PA18拉至高电平。

    如果您要使用 BSL 但使用不同的引脚、可以使用 SysConfig 进行配置、如下所示:

    如果您不使用 BSL、则可以使用 SysConfig 工具在 NONMAIN 存储器配置中禁用此功能。