This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1107:MSPM0G1107和 MSPM0G3507之间的差异请阐明软件和数据表

Guru**** 2867140 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1107, MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1416583/mspm0g1107-difference-between-mspm0g1107-and-mspm0g3507-please-clarify-software-and-dataheet

器件型号:MSPM0G1107
主题中讨论的其他器件: MSPM0G3507

工具与软件:

尊敬的 Supportteam:

文档的哪一部分是正确的?

MSPM0G1107的数据表告诉我它有 MATHACL、Comparetable 表示不可以 司机说不  

恐怕 MSPM0G1107不支持 MATHACL、上表是不删除 MSPM0G3507的信息。
当我激活 MSPM0G1107的-mmathacl 作为编译器选项时、CPU 在 hardfault_handler 中结束();
对于此架构、此选项似乎没有任何意义。
此致
Siegfried
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siegfried:

    MSPM0G1107没有 MATHACL、这只是数据表中的一个遗憾缺失。 我刚刚提交了一个 TT、以更新此值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:
    感谢您的澄清。