This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:错误-2062 @ 0x0

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1417046/tm4c1294ncpdt-error--2062-0x0

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具与软件:

您好!  

 我最近在调试 Tiva-TM4C1294NCPDT 控制器方面遇到了问题、我使用 Uni-flash 软件使用 TI 的 XDS110调试探针将程序(.outfile)刷写到控制器中、但它会随机显示上述错误

("连接到目标时出错:(Error -2062 @ 0x0)无法停止器件。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、并/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。  

"怎么了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您能提供更多信息吗?

    Unknown 说:
    TI 的 XDS110调试探针、但它随机显示了提到的错误

    XDS110有时确实可以成功连接到目标器件、但在其他时候会随机发生故障吗?

    您是否已通过4.7k Ω 电阻器(如果您不使用以太网)或4.87k Ω 电阻器(如果您使用以太网)将 RBIAS 引脚正确接地? 如果没有电阻器、则存在已知的勘误表、这可能会影响 JTAG 连接。

    您可以在另一块电路板上重复同样的问题吗? 这是为了了解问题是否仅与一个电路板有关。

    您可以在 LaunchPad 或任何已知良好的电路板上重复同样的问题吗? 这是为了确保 XDS110调试探针正常工作。

    另请参阅此应用手册  通过 JTAG 接口使用 TM4C12x 器件、了解 JTAG 连接的最佳实践。 尽管我认为您的 JTAG 接口没有什么大问题、但最佳实践是在 JTAG 信号上设置上拉电阻器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息、我已在 nREST 引脚上拉了10K 电阻器、现在进行调试。