This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:如何使用 SBL_QSPI 从闪存引导 LP-AM263?

Guru**** 2556200 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-AM263, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1416141/am2634-how-to-boot-from-flash-for-lp-am263-using-sbl_qspi

器件型号:AM2634
主题中讨论的其他器件:LP-AM263UNIFLASH

工具与软件:

您好!

我在使用 SBL_QSPI 从闪存引导应用程序时遇到问题。 我正在使用 LP-AM263套件 硬件进行测试、并且 SDK 中提供了两个原始示例演示:1)  SBL_QSPI   1)\examples\drivers\boot\sbl_qspi\am263x-LP 和2)下的项目 GPIO_LED_BLINK Project under \ examples\drivers\gpio\gpio_led_blink\am263x-lp。

将调试模式与 CCS 配合使用并加载的二进制文件时  GPIO_LED_BLINK  对于 LP-AM263、LED 在上电后按预期闪烁5次。

然后我尝试使用 UniFlash 工具将两个映像加载到  LP-AM263、日志会显示成功完成、如下图所示。

无论将 LP-AM263设置为 QSPI (4S)或 QSPI (1S)引导模式、LED 在上电后都不闪烁、表示芯片未正确跳转到应用程序。

但是、如果我将 LP-AM263设置为 DEV 引导模式、LED 将 在上电后闪烁。 对我来说,这似乎很奇怪。

我从 UniFlash 检查存储器、确认已将内容加载到地址0x60000000和 0x60080000。

我在测试过程中是否遗漏了一些东西? 是否有包括引导加载程序和应用软件在内的现有示例工程可以演示 QSPI 引导的完整工作流程?

感谢您的帮助。

此致、

Lync

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lync:

    [报价 userid="358320" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1416141/am2634-how-to-boot-from-flash-for-lp-am263-using-sbl_qspi "]然后我尝试使用 UniFlash 工具将两个映像加载到  LP-AM263、日志显示已成功完成、如下图所示。[/QUOT]

    这里器件的引导模式是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是开发引导模式、正确吗?

    Lync

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lync

    您能否告诉我您使用的是哪个 SDK 版本、我将尝试重现此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以在 syscfg 中进行以下更改(在 OSPI 中启用 phy 启用)、然后尝试重新构建 SBL SPI 示例并再次闪存。

    /resized-image/__size/960x720/__key/communityserver-discussions-components-files/908/pastedimage1727197781286v2.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

     进行上述测试时、我将针对 AM263x (10.00.00.35)、CCS 12.8和 SYSCFG 1.21.1使用 MCU+ SDK。 使用 OpenSSL 的方式是 v3版本、而不是 v1.1.1版本、以供您参考。

    此致、

    Lync