This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L1306:LP-MSPM0L1306开箱即用

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0L1306, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1414700/lp-mspm0l1306-lp-mspm0l1306-unusable-out-of-the-box

器件型号:LP-MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件: SEGGERUNIFLASH

工具与软件:

我无法对 LP-MSPM0L1306板上的目标进行编程或调试。

我尝试了在 LP-MSPM0L1306上运行示例工程、并从 CCS Theia 获得以下错误消息。

以下是尝试运行.\xdsdfu.exe 命令时的命令行输出:

PS C:\ti\ccstheia150\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110>.\xdsdfu.exe -e

USB 设备固件升级实用程序
版权所有(c) 2008-2019德州仪器(TI)公司。  保留所有权利。

正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...


<<<器件0 >>>

VID:0x0451   PID:0xbef3
器件名称:  XDS110与 CMSIS-DAP 嵌入
版本:      3.0.0.22
制造商: 德州仪器(TI)
序列号:   ML130001
Mode:         Runtime
配置:标准

找到1个器件。
PS C:\ti\ccstheia150\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110>.\xdsdfu.exe -m

USB 设备固件升级实用程序
版权所有(c) 2008-2019德州仪器(TI)公司。  保留所有权利。

正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...


<<<器件0 >>>

VID:0x0451   PID:0xbef3
器件名称:  XDS110与 CMSIS-DAP 嵌入
版本:      3.0.0.22
制造商: 德州仪器(TI)
序列号:   ML130001
Mode:         Runtime
配置:标准

正在将器件切换至 DFU 模式。
PS C:\ti\ccstheia150\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110>.\xdsdfu.exe -e

USB 设备固件升级实用程序
版权所有(c) 2008-2019德州仪器(TI)公司。  保留所有权利。

正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...


找到0个器件。

这是将电路板置于 DFU 模式后器件管理器中显示的内容:

我能做什么?  我有 Segger Flasher ARM、因此我可以对调试器微控制器重新编程、但需要相关指令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Scott、
    我看到我们今天还有另一个关于同一主题的主题。 你可以尝试什么 Ki 建议这里: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1414529/lp-mspm0l1306-xds110-firmware-loses-connection-when-in-dfu-mode 


    谢谢。
    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Scott、

    我们可以通过开箱即用的 XDS 和最新的 CCS 版本在我们这边重现此问题。  我们已经通知了 CCS 团队、他们正在进行调查。   

    同时、命令行更新仍然有效。  如 XDS 用户指南中所列、您需要运行以下命令:

    xdsdfu -e
    
    xdsdfu -m
    
    xdsdfu.exe -f <path_to_binary> -r

    下面是我在 CCS 文件夹中使用的本地二进制路径: xdsdfu -f .\firmware_3.0.0.31.bin -r

    此外、当 XDS 处于 DFU 模式时、它不会显示在设备管理器中。   

    请重试、如果您能使其正常工作、请告诉我。   

    谢谢!

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD

    这无法解决我的问题。  请参阅下面的屏幕截图。 我有一个 SEGGER Flasher ARM、并且可以对调试器重新编程、但需要相关指令。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好!  

    您在 Windows 10或 Windows 11上吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 Windows 11上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Scott、

    我们仍在努力缩小问题的范围。  我们看到它在一个全新的系统上安装、而这是首次安装 CCS。  我们安装了稍低版本的基于 eclipse 的 CCS v12.5、然后从最新的 CCS 中获取的 XDSDFU 命令即可立即看到器件。  因此、最新安装包可能存在驱动程序问题。  CCS 团队正在调查、但我想尝试让您在平均时间内移动。   

    您是否可以尝试安装 v8.7的 uniflash 并再次尝试?  它比 CCS 的安装要小得多、安装速度也更快、但我认为应包含 XDS110驱动程序。   

    如果这样不起作用、您可以安装较旧版本的 CCSTheia 吗?   

    如果您能进行测试、请分享您的结果。   另一个选项是给我们几天时间、希望 CCS 团队能够确定更改、并在那时发布更新。   

    谢谢!

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须尝试今晚在我的家庭计算机...我必须让我们的 IT 安装任何需要管理员不可原谅的东西.  对于 Uniflash、是否有任何其他说明我应该提前意识到?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此过程 与 CCS 安装类似、 不会有太大差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    uniflash 和 ccs12.5都不适合我。  他们仍然表示需要更新固件、并产生了我之前记录的相同错误。  命令行实用程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Scott、  

    感谢您的试用。 您是否可以在此 e2e 线程上使用 AndyW 的最新回复并进行测试以查看其是否可以解决您的问题?

    https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1413931/lp-xds110-can-t-update-fw-on-jtag-probe/5427324#5427324

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明天会试一下,让你知道它是如何进行的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Scott、

    您是否有 机会对其进行测试?

    谢谢!

    Henry Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这确实起作用了。  我在安装了旧版 CCS 12.5的情况下尝试过一次、但它不起作用。  然后、我重新安装了最新的 CCS Theia、然后在链接处重新安装驱动程序、然后通过命令行运行。  不确定 CCS Theia 中的自动更新程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Scott、

    感谢您对它进行测试并告知我们它的工作原理、这真的很有帮助!

    谢谢!

    Henry Nguyen