This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732-Q1:AM2732 M 级 DSP 550M 吗? 超频能否正常工作、如何进行设置?

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1416199/am2732-q1-is-the-am2732-grade-m-dsp-550m-can-overclocking-work-how-to-set-it

器件型号:AM2732-Q1
主题中讨论的其他器件:AM2732

工具与软件:

AM2732 M 级 DSP 是550M 吗? 超频能否正常工作、如何进行设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果使用的是 noboot 模式、可通过修改 GEL 文件实现此目的;如果使用 QSPI 引导模式、可通过修改 SBL_null 配置实现此目的。 您在使用哪款产品?  

    此致!

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QSPI BOOTMODE、AM2732 M 级 DSP 550M?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果使用 QSPI 引导模式(如 bootloader_soc.c 中指定的 PLL 配置)、M 级 NZN 器件应支持开箱即用的550MHz:

    引导加载程序将检查器件的电子保险丝以启用550 MHz、并在支持时进行选择

    此致!

    Daniel