This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306-Q1:LIN 波特率同步

Guru**** 2529760 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1416330/mspm0l1306-q1-lin-baudrate-synchronization

器件型号:MSPM0L1306-Q1

工具与软件:

您好!


我们要为器件启用波特率同步、使用 MSPM0L1306-Q1的 LIN 硬件增强功能来测量波特率。
在 MCU 的技术参考手册中、其中表示"必须添加硬件、以便 LIN 响应器软件驱动程序能够合理地检测中断同步并测量必要的时序参数、从而调整波特率或确定错误。"  
您能否准确指定需要添加的硬件?

谢谢、
Bettina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该设置用于说明 UART 和 LIN 之间的硬件差异。 这并不意味着终端用户需要为 LIN 添加任何其他硬件。

    硬件指向 LIN 计数器。 您可以使用 LIN 转换器来检测 中断同步。 但是、对于此部分、我们尚未将其实现到 driverlib 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。