This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:通过 SPI 接口为 AM62x 提供 ADC 支持

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306, LP-MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1410324/mspm0l1306-adc-support-via-spi-interface-for-am62x

器件型号:MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件:AM625SIP

工具与软件:

您好、MSPM0L1306 Champ!

客户希望结合使用 MSPM0L1306和 AM62x 的 ADC 功能。

您能回答下面的 questiosn 吗?

请告诉我需要连接 MSPM0L1306的16个引脚中的哪些引脚、哪些引脚未连接。
2.根据(MCU099_LP-MSPM0L1306 with PCB.pdf)、他们询问是否可以使用外围电路(功率电容器容量等)。
3.如果要连接调试器、能否直接将 SWDIO、SWCLK 的两条线与 AM62 MCU 连接起来?或者是否需要其他线?

他们附上了有关上述问题的电子表格。 请检查附件。 然后填写您有关 AM62x 接口的评论。

e2e.ti.com/.../AM625SIP_2D00_MSPM0-IF.xlsx

谢谢。

此致、  

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    1、2。 最低系统原理图可参见 MSPM0L1306数据表9.1.1:

    • VCORE 必须以0.47uF 的容量连接到 GND
    • 通过将一个高精度100KR 电阻连接到 GND、ROSC 可用于校准时钟频率
    • 根据客户对于外部基准的要求、VREF+是可选的
    • 检查4个 ADC 通道对客户是否足够

    3. SWDIO、SWCLK、GND 是连接调试器(XDS110或 J-LINK)所必需的引脚  

    此致、

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pengfei

    感谢您的快速响应。  

    您还可以告诉我们 XDS110的 SWDIO、SWCLK、GND 连接吗?

    在我们查看 XDS110用户指南时会感到困惑。  

    https://www.ti.com/lit/ug/sprui94/sprui94.pdf?ts = 1727046518593 & ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    我们准备了 MSPM0 JTAG 连接器和 XDS110的初始连接。  

    您可以特别仔细检查 SWDIO、SWCLK、GND 吗?

    谢谢。

    此致、  

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    您的 XDS110用户指南版本似乎与我这边不同。

    实际上、您可以直接在 XDS110硬件中引用文本标签。 该图显示了接口的每个引脚名称。 只需将 SWDIO、SWCLK 和 GND 连接到 MSPM0。  

    顺便说一下、虽然 XDS100支持 SWD 和 JTAG、但 MSPM0器件仅支持 SWD 进行调试。 因此、您只需关注 SWD 引脚或 XDS110的功能。

    此致、

    Pengfei