This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:MSP432E401Y 定制电路板调试、PC 与 MSP432E401Y 连接丢失

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS631000, MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1415417/msp432e401y-msp432e401y-customized-board-debugging-lost-connection-between-pc-and-msp432e401y

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件:TPS631000

工具与软件:

你(们)好、

我构建了一个定制 MSP432E401Y 电路板来控制信号发生器。 MSP432和信号发生器共享 同一个电源模块(TI TPS631000)。 当系统打开时、MSP432直接通电。 信号发生器的电源由 MSP432通过 MOSFET 开关(SiA517DJ)进行控制。 信号发生器在其3.3V+和 GND 上有一个大约80uF 的旁路电容器。  

首先、我可以通过 XDS110 (随 MSP432 LaunchPad 提供)连接到 MSP432、我可以调试 MSP432 (__LW_AT__信号发生器电源已关闭)。

当我 在调试中打开信号发生器电源(打开 MOSFET 开关(SiA517DJ))时、我断开了 MSP432 与 XDS110之间的连接。  

现在、当我断开定制 板与 XDS110的连接时、PC 可以检测到 XDS110。 如果我将定制 板与 XDS110连接、则 PC 无法检测到 XDS110。   

定制电路板上的 MSP432是否存在物理损坏? 我是否应该将其删除并在板上重新安装新的 MSP432?

非常感谢您提出任何建议、

Zhonghai.    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="515862" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1415417/msp432e401y-msp432e401y-customized-board-debugging-lost-connection-between-pc-and-msp432e401y "]

    现在、当我断开定制 板与 XDS110的连接时、PC 可以检测到 XDS110。 如果我将定制 板与 XDS110连接、则 PC 无法检测到 XDS110。   

    定制电路板上的 MSP432是否存在物理损坏? 我是否应该将其删除并在板上重新安装新的 MSP432?

    [报价]

    您是否具有独立的 XDS110调试探针、而不是使用 LaunchPad 上的板载 XDS110?

    您的 LaunchPad 是否与定制电路板位于同一接地上?

    您能否在以下情况下显示 XDS110的 Windows 设备管理器:

    1.未连接到您的定制电路板

    2.在 禁用信号发生器的情况下连接到您的定制电路板

    3.在启用信号发生器的情况下连接到您的定制电路板

    在执行上述三项操作时、您能否观察一下电源情况。 您会发现电流浪涌或不稳定的功率。 这可能表明您的定制电路板上存在一些短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    非常感谢您的答复。  

    您是否具有独立的 XDS110调试探针、而不是使用 LaunchPad 上的板载 XDS110?

    "我现在没有了。" 如果需要、我可以订购一份。  

    您的 LaunchPad 是否与定制电路板位于同一接地上?

    --定制板由3.7V, 2000 mA 电池供电(目前为4.45V),而 XDS110由 PC 的 USB 供电。 接地通过 JTAG 端口(一个10引脚连接器)连接。  

    您能否在以下情况下显示 XDS110的 Windows 设备管理器:

    1.未连接到您的定制电路板

    --是的, PC 可以检测到 XDS110。

    2.在 禁用信号发生器的情况下连接到您的定制电路板

    没有

    3.在启用信号发生器的情况下连接到您的定制电路板

    ---没有尝试。

    在执行上述三项操作时、您能否观察一下电源情况。 您会发现电流浪涌或不稳定的功率。 这可能表明您的定制电路板上存在一些短路。

    ——目前我无法 测量电流。 我接下来将进行实验并发布。

    谢谢!

    Zhonghai.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Charles:

    通过更清晰的电源解决了该问题。 板载电源的纹波/噪声过高(低至1.76V、高至3.84V)。  

    此致!

    Zhonghai.