This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L1306:XDS110固件在 DFU 模式下断开连接

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1414529/lp-mspm0l1306-xds110-firmware-loses-connection-when-in-dfu-mode

器件型号:LP-MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件:MSPM0L1306

工具与软件:

您好的论坛

我正在处理一个 使用 MSPM0L1306 Launchpad 和 CCS 对 Launchpad 进行编程和调试的项目、但从那时起我还没有获得任何地方、当我尝试将代码上传到 Launchpad 时、它希望我将 XDS110更新为新 firmware_3.0.0.31、当我按下"Update"时、它会显示此错误
"CS_DAP_0:错误:(错误-591 @ 0x0)固件更新程序遇到错误、无法完成。 编程模式下、更新程序未能连接至 XDS110。 拔下并重新插上 XDS110、然后重试。 如果问题仍然存在、请尝试使用安装目录.../ccs_base/common/uscif/xds110目录中的 xdsdfu 实用程序更新固件。 查看此处的 XDS110SupportReadMe.pdf 文件以获取相关说明。 (仿真包12.8.0.00189)"。

我也曾尝试在 CMD 中实现、它可以找到器件、但当使用命令"xdsdfu -m"将其置于 DFU 模式时、它会失去所有连接、并且器件管理器下的器件驱动程序变为"Tiva 器件固件更新"、因此、当我使用固件更新命令时、它会提示找不到器件。


XDS110上的当前固件为3.0.0.22
Code Composer Studio 版本 12.8.0.00012