This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1228-Q1:采用小型封装的 IWDG

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1416337/mspm0l1228-q1-iwdg-with-smaller-packages

器件型号:MSPM0L1228-Q1

工具与软件:

嗨、团队:  

请您确认也有较小的器件(48引脚以下)包含了"独立看门狗"。 小型封装器件的唯一限制是、我们无法为 IDWG 提供 VBAT、对吗? 其余功能可用。  

请确认。

谢谢  

Jens  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jens、您好!

    您可以更正为 IWDT 供电的 VBAT 引脚在较小封装上不可用、如该表所示。 IWDT 仍可以正常工作、只是无法通过单独的 VBAT 电源平面供电、因为 VBAT 引脚不存在来供电。