This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1103:无法将程序刻录到 MCU

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1416397/mspm0c1103-could-not-burn-program-to-mcu

器件型号:MSPM0C1103

工具与软件:

尊敬的专家

这批 MSPM0C1103SDYYR 客户烧录了540000件、
如下图所示、有1500pcs 的缺陷项目无法燃烧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    这是很多故障、因此我怀疑这与编程环境有关、并且由于噪声而导致损坏。  您能否提供您使用它连接到目标器件的编程器的图片。  我很想看到线路等