This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:OTA 的异常向量

Guru**** 2516820 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1416109/rm57l843-exception-vectors-for-ota

器件型号:RM57L843

工具与软件:

您好!

我正在尝试在 RM57上通过 TCP/IP 实现 OTA。 我通读参考手册、发现这个微控制器有存储体0和存储体1。 所以、我的想法是从一个组(例如组0)执行代码、并使用另一个组(例如组1)来编写 OTA 代码。 但是、地址0x00000000处的异常向量将链接到组0、因为这是我第一次对器件编程时将使用的默认组。 我的问题是、当我在 OTA 期间对组1进行编程并最终跳转到其入口点 时、如果处理器运行组1中的代码时发生异常(例如中止或 UNDEF)、如何防止应用程序运行组0中定义的异常? 异常向量表中的分支指令看起来是相对跳转的、因此它将始终跳转到组0异常处理程序。 非常感谢您提供任何建议。

谢谢!

Ravi