This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:SACKCTL 及其在 SysConfig 中的 PMBus 使用情况

Guru**** 2957230 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1415218/mspm0g1507-sackctl-and-its-pmbus-usage-in-sysconfig

器件型号:MSPM0G1507
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

尊敬的 Champs:

我是为我们的客户提出这个问题。

用户需要使用 ACKOEN=1和 ACKOVAL 来实现 PMBus。

的 P977  

https://www.ti.com/lit/pdf/slau846

问题:

MSPM0Gx TRM (slau847a)和 LX TRM (slau847d)中缺少 SACKCTL。 您是否确认它将很快添加?

2.在下面的 SysConfig v1.21中、可以看到

 如果用户希望在上面显示的 TRM 18.2.3.4说明中启用手动时钟延展和手动 ACK/NACK、您是否可以使用上面的设置"DL_I2C_enableTargetACKOverride (SMBUS_0_INST);"足以满足 ACKOEN=1和 ACKOVAL 的要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     韦恩、您好!
    1、我必须向您介绍这方面的内容。
    2. DL_I2C_enableTargetACKOverride (SMBus_0_INST)将更改 ACKOEN=1、因此用户将 启用手动 ACK 覆盖。
    此致、
    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您确认  DL_I2C_enableTargetACKOverride (SMBus_0_INST)。

    请在 TRM SACKCTL 上随时关注我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

    内部文件中有更新的 TRM。 发布给公众之前仍在对其进行审核。 如果您需要、我们可以发送一份副本。


    此致、
    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    是的,你可以直接给我的页面的 SACKCTL 注册或快照的页面?

    我们只需对其进行调试和编码即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!
    我们的一名团队成员应该已经将链接提交到 TRM。  

    此致、

    Diego Abad