This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:MSPM0G3507 -如何将数据发送到终端

Guru**** 2889090 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1415195/mspm0g3507-mspm0g3507---how-to-send-data-to-terminal

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

您好! 
我想问一下如何通过 UART 将数据发送到 CCS 中的终端(或 Putty)。 我有 LP-MSPM0G3507 LaunchPad。
谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    1.可以参考软件方面 SDK 中有关 UART 数据传输的示例:

      

    2.在硬件中,通过将 LP-MSPM0G3507的 USB 接口连接到计算机(例如),您可以接收从 LP 传输的数据,通过任何串行调试助手(__LW_AT__如 sscom 和 xcom )

    3.有关 MSPM0 UART 的简要介绍、可以参考 UART -概念(TI.com)

    此致、

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Pengfei:

    感谢您的回答。  

    我想让她知道,我不想让她伤心流泪,但我想知道她到底有多想 printf 传递函数。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    附上一个 printf 的 zip 文件、该文件由 UART 115200bps 生成。  

    e2e.ti.com/.../4885.uart_5F00_rw_5F00_tinyprintf_5F00_M0G3507_5F00_nortos_5F00_ticlang_5F00_SDK1200106.zip

    此致、

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已经有一个 printf()工具、但它通过调试端口发送并减慢速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我印象深刻,但这个小 printf()块如果有超过8个字符,那么这里是我的中断驱动 TinySerial 不,虽然你必须格式化和字符串化自己。 它使用新的 SDK、因此请确保已更新

    e2e.ti.com/.../TinySerial.zip