Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C123GXL
工具与软件:
继续讨论
TM4C123BE6PM:如何加载串行闪存加载程序或正确配置的引导加载程序以对 TM4C123BE6PM 进行编程?
亲爱的 查尔斯·蔡
为迟交的回复道歉...
以下是我们针对特定验证的输入:
-您能运行 hello 示例项目吗? 您能否看到通过 COM 端口发送到终端窗口的"Hello"消息。 我知道您已经在 FT231上运行了一些环回测试。 但这并不能保证所有发送和接收都在您的 PC 端正确无误。 如果您在终端窗口上看不到"Hello"消息、这将是首先调试的操作。
回答:是的、我们能够加载"Hello"程序、还能够通过 putty 在串行上看到"Hello World"。
请在下面找到屏幕截图:

-您可以探测 UART0的 TX 和 RX 引脚吗? 你在这两个引脚上看到任何信号了吗?
答:由于串行端口能够发送"Hello world"、因此我们得出结论:串行端口能够按要求正常工作。
-您可以尝试其他 PC 吗? 您是否看到相同的问题?
回答:如前所述、FTDI 芯片电路已经过验证、但需要进行环回、并且现在使用 Hello World 程序。
"串行端口通信已经过验证、我们只想了解如何使用串行 UART0加载程序(.bin 或.out)文件吗?"