This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3107:MSPM0G3107:端口配置错误

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1415214/mspm0g3107-mspm0g3107-port-configuration-error

器件型号:MSPM0G3107

工具与软件:

您好!

我正在尝试   在 Tresos 中为 MSPM0G3107配置端口模块。   使用的 是 mcal 软件包 MCAL_MSPM0G350x_00.01.03.00、因为 我被告知它与我们的电路板兼容。  

我想禁用 PortSetPinDirectionApi 和 PortSetPinModeApi  选项、但我注意到此配置出现编译错误。 一些与这些设置相关的正在编译开关的函数仍在代码中使用、但不可用。 您能否检查问题是否也出现在您身边? 如果是、您能否在下一版本中为我们提供修复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我明天会检查。

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ariana:

    感谢您报告这个问题。 我们能够最终重现问题 我们将在下一版本中修复它。

    谢谢。此致、

    Sreekar (MSPM0 MCAL 团队)