This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:AM2432:安全启动、使用 OSPI 闪存进行加密的预期日期是?

Guru**** 2952730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1415720/am2432-am2432-secure-boot-encryption-with-ospi-flash-expected-date

器件型号:AM2432

工具与软件:

您好!

我想 通过 OSPI-BOOTMODE 使用安全启动的加密功能、但在 SDK 中、有一个与此相关的限制(OSPI 启动)。

您是否知道此问题何时会被修复并可用?  

谢谢!

Christophe。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、该功能计划在定于12月最后一周左右发布的下一个 SDK 版本(10.1)中提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢