This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:OSPI 用作启动时具有 SPI 闪存的单通道 SPI、以及启动后具有 CPLD 的四通道 SPI

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1403182/am2434-ospi-is-used-as-single-spi-with-spi-flash-at-boot-and-as-quad-spi-with-cpld-after-boot

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!

我的客户希望在启动时使用具有单 SPI 闪存的 OSPI。 启动后、使用 OSPI 与 QSPI CPLD 进行通信。

这种 OSPI 使用是否正常?

您能否告诉他们是否有任何重要通知?

 

谢谢。此致、

英明