This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS243EVM:代码刷写问题

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS243EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1414675/tmds243evm-code-flashing-issue

器件型号:TMDS243EVM

工具与软件:

您好!
尝试 测试 AM2434-ALV 封装的"TMDS243EVM"评估板中的示例代码时。 我们在 使用 QSPI 引导模式下载代码时遇到问题、您能否 查看并告诉我们如何 立即解决此问题。
我们还尝试使用 UART Uni-Flash 通过命令窗口刷写默认 SBL。 但它显示的是0%并且卡在下图中。
UART 引导模式-启用
上电和断电已完成以检查是否正常工作、尝试再次刷写、如 AM243x MCU+ SDK:刷写工具(TI.com)中所述
此致、
K. Pavan