This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263P:某些 LED 电阻值未调节为电压

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1415359/tmdscncd263p-some-led-resistor-values-not-scaled-to-voltage

器件型号:TMDSCNCD263P

工具与软件:

220R 适用于连接到5V、3V 和1.8V 电压轨的 LED。 最后一种情况意味着 LED (LD20)几乎不会亮起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kier、

    这是一个已知的硬件错误、将在 EVM 的下一个修订版中纠正。

    此致、

    Brennan