This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:TRM "9.1中断架构"

Guru**** 2952160 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1410504/am2431-there-is-something-unclear-about-trm-9-1-interrupt-architecture

器件型号:AM2431

工具与软件:

TRM 是指 spruim2g.pdf。

在 TRM 的"9.1 Interrupt Architecture"中主域 GPIO 中断路由器(GPIOMUX_INTRTRTRTR0)的说明中、它显示"由提供虚拟化的专用主域 GPIO 复用支持"。

关于上述句子、我不清楚"提供虚拟化的专用主域 GPIO 多路复用"的含义。

因此、我想了解"提供虚拟化的专用主域 GPIO 复用"的具体细节。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我正在查看您的查询。 请在一两天内回复。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心。

    Unknown 说:
    因此、我想知道"提供虚拟化的专用主域 GPIO 复用"的具体细节。

    GPIOMUX 中断路由器的输出线路 在内核之间通过与每个内核的专用连接共享。 尽管有许多输出引脚可用于 GPIO MUX、但只有电路板配置中分配的资源引脚可供使用。

    正如您在 TRM 中看到的、有编号为0到15的输出线、专用于 R5FSS0-0/1/2/3和 GICSS0。

    输出线路16至17连接到 DMASS_INTRAGGR0、18至23连接到 PRU_ICSSG0、依此类推。

    请参阅一节  9.3.2.2 GPIOMUX_INTRTR0集成 功能。

    有关详细信息、请参阅下图。

    此致、

    Tushar