This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1232H6PM:USB 数据线路端接

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1415150/tm4c1232h6pm-usb-data-line-termination

器件型号:TM4C1232H6PM

工具与软件:

你(们)好

USB 的数据线 D+和 D-(引脚编号43和44)是否需要端接?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     不需要、D+和 D-上不需要终端电阻器、因为这些电阻器已在内部添加。 有关详细信息、请参阅数据表。  

    注意:

    在 OTG 模式下使用时、USB0VBUS 和 USB0ID 不需要任何配置
    是 USB 控制器的专用引脚、可直接连接到 USB 连接器的 VBUS
    ID 信号。 如果 USB 控制器用作专用主机或设备
    USB 通用控制和状态中的 DEVMODOTG 和 DEVMOD 位
    (USBGPCS)寄存器可用于将 USB0VBUS 和 USB0ID 输入连接到固定
    内部电平、释放 PB0和 PB1管脚供 GPIO 使用。 自供电设备的要点
    操作时、仍须监视 VBUS 值以确保主机去除 VBUS、
    自供电器件禁用 D+/D-上拉电阻。 该函数可以是
    是通过将标准 GPIO 连接到 VBUS 实现的。


    器件已内置 USB PHY 终端电阻、实际增加了终端电阻
    无需外部电阻。 对于器件、D+和上有一个1.5k Ω 的上拉电阻器
    主机 D+和 D-上都有15k Ω 下拉电阻。