This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2631-Q1:AM26 +汽车级 HCI WIFI 模块

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1411742/am2631-q1-am26-automotive-grade-hci-wifi-module

器件型号:AM2631-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们是否有 AM26 +汽车级 HCI WIFI 模块解决方案?

此致、

Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zane:

    我们没有参考设计。 AM26x 具有 McSPI、UART 模块、可用于连接大多数 WiFi 和蓝牙模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、QJ、Ω

    AM26x 是否支持用于 Wi-Fi 和蓝牙的 SDIO 接口?

    此致、

    Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zane:

    它具有 McSPI 接口、但与 SDIO 不同、SDIO 作为现有 SD 卡标准的扩展、允许通过标准 SD 控制器将不同的外设连接到主机。 它广泛用于连接 Wi-Fi/蓝牙芯片。

    McSPI 有4个信号:CLK (时钟)、CS (片选)、D0 (数据0)和 D1 (数据1)。

    SDIO 3~6 Δ V 1~4:COCK、CMD 和 Δ V 数据信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qingjun:

    这意味着 AM26x 可以使用 SDIO 连接 WIFI?

    此致、

    Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zane:

    许多 WiFi 模块支持 SPI 或 UART 接口: