This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3107-Q1:GPAMP 正端子输入阻抗

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1405050/mspm0g3107-q1-gpamp-positive-terminal-input-impedance

器件型号:MSPM0G3107-Q1
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507

工具与软件:

您好!

GPAMP 同相端子输入阻抗是什么吗?

我想使用内部 GPAMP 作为 RRI 高阻态单位增益缓冲器、其输出连接到 ADC (其输入阻抗为500欧姆)。

此外、应如何设置 SYSCFG? 我没有办法将 RRI 寄存器设置为2来实现全轨输入。

谢谢!

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    有关 输入阻抗、请参阅数据表的第7节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 RRI 寄存器、我认为它与"高级配置"有关、可通过以下代码实现。

    DL_GPAMP_setRailToRailInputMode (DL_GPAMP_RRI_MODE_RAIL_TO_RAIL);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuhao:

    我也注意到了。 脚注说"Rin 这里指的是 GPAMP 中多路复用器的输入电阻"。 但对于运算放大器的高阻抗输入、650欧姆非常低。 事实上,这将使这非常不是一般目的。

    这需要澄清。

    谢谢!

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为通常您使用+输入、其偏置电流为皮安级。 只要您使用多路复用器进行反馈、就应该能够在输入端获得相当高的阻抗。

    但我同意,我相信"千"是错误的,可能0.65M Ω。 但 TI 必须评论。 MSPM0G3507具有完全相同的规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它只是 多路复用器的电阻、而不是 GPAMP 的输入阻抗。

    我先向我们的设计团队进行确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但对于 OPA/GPAMP 两种输入阻抗、我们应该能够根据输入偏置电流的另一种规格来计算该阻抗。

    大多数情况下、引脚上的输入阻抗将受到引脚本身的漏电流限制(至少在高温下)、而不是受到 OPA/ GPAMP 输入阻抗的限制。

    总泄漏电流可高达100nA (请参见数据表中的脚注4)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Yuhao、

    根据您的建议、如果 IN+处的最大电压为3V、假设泄漏电流为100nA、则输入阻抗是否为30M Ω?

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我认为是这样。  

    顺便说一下、如果有任何输入变化、输入多路复用器电阻可用于计算运算放大器的稳定时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    0.5kOhm ADC 输入电阻规格是否在相对于接地的器件引脚上看到阻抗?

    我在 ADC 输入端有一个30k Ω 的阻抗、并且30k Ω 上没有可测量的压降。

    谢谢

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表 7.12.4中有一个图形能回答你的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuhao、

    感谢您提供方框图。

    该图显示、数据表中指定的500欧姆输入电阻是 ADC 块输入端的串联电阻。 我仍然不知道从器件输入引脚到接地(即 VCC)的电阻是多少。

    它可能与为数字 I/O 指定的相同、这可以从泄漏规格中得出? 这将使其大于9M Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSPM0的 IO-MUX 支持为通用 IO 配置下拉电阻器。 但这需要您进行配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Yuhao。

    我漏掉了那个"下拉"菜单:-)。 我经常遇到使用不可见菜单查找选项的问题。 也许 TI 会改进配置部分。

    谢谢