This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:MSPM0是否可以支持控制器和 DALI IEC62386-101\103?

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1414949/mspm0l1306-can-mspm0-support-controller-and-dali-iec62386-101-103

器件型号:MSPM0L1306

工具与软件:

尊敬的 Expert:

MSPM0是否支持控制器和 DALI IEC62386-101\103?

SDK 文件夹中的示例用于 DALI 目标。 我如何将其更改为控制器、或者 有控制器的示例?

\examples\nortos\LP_MSPM0L1306\DALI\DALI_LED_DEMO

BR、

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    这个问题的快速答案是"否"、但我来与我们的工具团队确认一下、 然后通过电子邮件进行讨论并关闭该主题。