This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:TZ3 N2HET1[10]上的触发区:

Guru**** 2929540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1414717/tms570ls1224-trip-zone-on-tz3-n2het1-10

器件型号:TMS570LS1224

工具与软件:

您好!

我指的是我的产品代码、基本上是5年前的代码。

我在我的产品原理图中看到了 N2HET1[10]/TZ3、即跳匣区域3连接到某个器件

但是、当我在代码中引用时、我看到 pwmStart (hetRAM1、1U);对应于 TZ3。

我无法确定该参数1U 是否与 PWM1对应?

如果是、哪个卤素文件生成、我可以在其中找到 PWM1与 TZ3进行多路复用的信息?

注意:-目前我们没有卤素设定,这是在5年前完成的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bindu:

    [报价用户 id="247468" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1414717/tms570ls1224-trip-zone-on-tz3-n2het1-10 "]

    我在我的产品原理图中看到了 N2HET1[10]/TZ3、即跳匣区域3连接到某个器件

    但是、当我在代码中引用时、我看到 pwmStart (hetRAM1、1U);对应于 TZ3。

    我无法确定该参数1U 是否与 PWM1对应?

    如果是、哪个卤素文件生成、我可以在其中找到 PWM1与 TZ3进行多路复用的信息?

    [报价]

    不要组合 N2HET1[10]和 TZ3信号、因为它们都用于不同的模块。

    TZ3是 ePWM 模块中的跳闸区信号、它是输入、我们无法将此功能用于 PWM 生成。

    但是、当我在代码中引用 pwmStart (hetRAM1、1U);对应于 TZ3。

    在您的情况下、使用 N2HET 功能清楚地生成 PWM。 这是该多路复用引脚的默认功能。

    我已经在其他线程中解释了如何更改 PWM 生成的 N2HET 引脚编号:

    (+) TMS570LS1224:如何将此引脚配置为 PWM "N2HET1[10]"-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。