This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:Profinet TSN 和以太网 APL

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2431, AM2631

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1413024/am2431-profinet-tsn-and-ethernet-apl

器件型号:AM2431

工具与软件:

您好!

AM2431支持 PROFINET TSN。 但是、如果应通过以太网 APL 进行通信以便在 ATEX 环境下使用、则功耗将受到限制。 AM2431可能会消耗大量功率。 是否有其他支持 PROFINET TSN 的 MCU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    AM2431支持 PROFINET TSN。 [报价]

    PROFINET TSN 或一致性类别 D (CC-D)支持是一个路线图项目、不在当前的 SDK 中。 计划提供支助、并与国家妇女政策执行局组织一起调整时间表

    但是、如果应通过以太网 APL 进行通信以便能够在 ATEX 环境下使用、则功耗将受到限制。 AM2431可能会消耗大量功率。 [报价]

    PROFINET CC-D 没有直接连接到以太网 APL、例如、请参阅 https://www.profibus.com/technologies/profinet-over-apl 。 CC-D 带来1G 速度和利用以太网 TSN 功能的主要原因之一。 PROFINET APL 支持主要面向10Mbit/s 远距离物理层10BASE-T1L、其中 TSN 特性很有价值、但1G 性能并非如此。

    [quote userid="622974" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1413024/am2431-profinet-tsn-and-ethernet-apl 是否还有其他支持 PROFINET TSN 的 MCU?

    如果您的目标是基于10BASE-T1L 的以太网 APL PROFINET、则  会有低端 MCU、如 www.ti.com/.../AM2631以及该系列中未来的器件、在较低的功耗点支持10M PROFINET APL。

     Pekka

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pekka:

    我们还对以太网 APL 上的 PROFINET 解决方案感兴趣、其中我们考虑了 AM26x 或 AM24x 线路、但它们似乎有点耗电量。 据我所知、两者在功耗方面相当相似、即使 am26的低端程度稍低(可能是因为它在45nm 的节点上而不是16nm?)。 您打算在未来使用哪些器件、或者我们如何获取有关这些器件的更多信息?

    为此、我们即将使用另一家供应商提供的微控制器、但 如果可以的话、我们也希望继续使用 AM24/6系列、因为我们已经拥有其他的设计。

    此致、

    埃尔金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价用户 id="539910" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1413024/am2431-profinet-tsn-and-ethernet-apl/5415135 #5415135%]我们即将使用另一家供应商的微控制器来实现这个目标

    您的目标功耗是多少?您还在寻找什么样的 MCU 性能? AM2431大约为1W、400MHz / 800MHz R5 MCU、这就是您需要的计算量吗? 或明显不够。 至于功耗、您是否以某些本质安全功率等级为目标?

    您将关注的未来器件是什么?我们如何获得有关这些器件的更多信息?
    [/报价]
    但是 如果可以、我们希望继续使用 AM24/6系列、因为我们已经有其他设计了它。

    对于路线图器件、我建议与为您提供支持的现场团队合作。 您是否已经与销售部或 FAE 联系?

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、下面看一下低端、ATEX 将整个设计的总功率限制为500mW。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这些芯片面临着低于500 mW 的限制这一难题。 我对两者(AM26和 AM24)运行功耗估算工具 、结果都略高于500mW、大多数情况都已关闭或使用率较低。 不知道 Christer 的要求是什么、但我们主要需要 SPI 和以太网、最好是 Profinet。

    我们的应用不需要高性能、在 MCU 上实现-200MHz 就足够了。

    我们目前没有与销售部门/FAE 联系。 与其中一个进行联系的典型方式是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    [报价用户 id="539910" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1413024/am2431-profinet-tsn-and-ethernet-apl/5415719 #5415719"]我们目前还没有与销售部门/FAE 联系。 与其中一个进行联系的典型方式是什么?

    我已将您的问题转发给团队。 您的帖子。

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashwani:

    谢谢、我们期待收到您的反馈。

    此致、

    埃尔金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ergin:

    我将您的问题告知了已归档的团队。

    他们很快就会与你联系。

    此致

    Ashwani