This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:TRM "6.2.3.5.4 VIM 中断矢量表(VIM RAM)"

Guru**** 2514165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1412358/am2431-there-is-something-unclear-about-trm-6-2-3-5-4-vim-interrupt-vector-table-vim-ram

器件型号:AM2431

工具与软件:

TRM 是指 spruim2g.pdf。

TRM 中使用了 CPU0和 CORE0、但我认为两者之间没有区别。

这种解释是否正确?

如果我错了、请解释一下它们有何不同。

如果它们相同、请告诉我为什么使用 CPU0和 CORE0。

此外、在 TRM "6.2.3.5.4 VIM 中断矢量表(VIM RAM)"中、它显示"请注意、两个中断矢量表在它们的存储器组织中是相同的。"

我对这句话有两个问题。

-句子中提到的"两个中断向量表"是否指 R5FSSn 的 CPU0和 R5FSSn 的 CPU1?

或者它是指 R5FSS0和 R5FSS1?

-请告诉我什么"在他们的记忆组织是相同的。" 具体指。

提前感谢您。