This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1304:I2C1的 PINMUX 选项中发生冲突

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1405617/mspm0l1304-conflict-in-pinmux-options-for-i2c1

器件型号:MSPM0L1304
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

团队、

SysConfig 与数据表 SLASEX0 表6-1/6-3之间似乎存在不匹配:

通过使用 SysConfig 为 MSPM0L1304SRHBR 创建引脚排列、它为 I2C1_SDA 和 I2C1_SCL 使用引脚7和8:

您能否确认哪份文件是正确的?

提前感谢、

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、请遵循数据表。 我将与我们的软件团队进行核实。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuhao:
    有相关新闻吗?
    请务必注意、SysConfig 提供您可以信任的 PINMUX 设置。

    提前感谢、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我们重新检查规格、SysConfig 是正确的。 我们很快就会更新数据表。