This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:TRM "6.2.3.3.2目标接口"

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1411678/am2431-there-is-something-unclear-about-region-in-trm-6-2-3-3-2-target-interfaces

器件型号:AM2431

工具与软件:

TRM 是指 spruim2g.pdf。

在 TRM 的"6.2.3.3.2目标接口"中对"64位 TCM 目标(每个内核)"的说明中、显示为区域[0]~[3]、
但是、对应于区域[0]~[3]的区域会对哪些区域产生影响?

此外、我不知道根据上述区域[0]~[3]设置什么、因此我想知道。

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的提问。

    我正在与团队核实。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目标接口是指存储器地址区域、允许外部启动器访问特定 R5F 内核的内部元件。 每个 R5F 有4个区域来访问该 R5F 内核的 ATCM 和 I/D-caches。 这些区域的使用完全取决于您的总体应用需求/要求、并在以下段落中进行了介绍:

    对于外部启动器用于这些区域的实际存储器地址、系统存储器映射在第2.1节"MAIN 域存储器映射"中列出了这些地址。 由于最多有4个 R5F 内核、因此总共有16个存储器区域:每个 R5F 4个、每个4个映射到上述区域之一(下面的名称清楚地区分了它们是什么以及哪个 R5F 内核)。

    此致、

    卢卡斯