This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:更改 BSL 引脚或将其停用(MSPM0G3507)

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1414914/mspm0g3507-change-bsl-pin-or-desactivate-it-mspm0g3507

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

您好!
我正在微控制器的多个引脚上的一个项目上实施 PWM。 它全部可以正常工作、但在两个引脚(PA0和 PA1)上除外、这两个引脚具有以下描述"默认 BSL I2C_SDA"和"默认 BSL I2C_SCL"。 这是它无法正常工作的原因吗? 我已经根据示例代码检查了我的配置、一切看起来都正常。
可以更改 BSL PIN、甚至禁用 BSL 吗?
提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Solofo:

    您是在定制硬件还是 MSPM0 LaunchPad 上使用它?

    我询问是因为引脚 PA0和 PA1是开漏引脚、这意味着、默认情况下、它们只能输出低电平或保持悬空。 要使用开漏引脚驱动输出高电平、您必须将上拉电阻器连接到该引脚。 LaunchPad 具有上拉电阻器、定制硬件当然适合您的设计。